I. Impressum
II. Datenschutz
Diese Datenschutzrichtlinie soll die Mittel und Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Unternehmen Prysmian Kabel und Systeme GmbH in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher (im Folgenden der "Verantwortliche" oder das "Unternehmen") in Verbindung mit und über die Website https://www.prysmiangroup.de/ (im Folgenden die "Website") erläutern.
Bitte beachten Sie, dass diese Richtlinie für jeden gilt, der auf der Website navigiert und/oder sie nutzt oder anderweitig mit den über die Website zugänglichen Inhalten und Diensten interagiert (im Folgenden "Nutzer").
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt in voller Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzvorschriften, einschließlich der Verordnung (EU) 2016/679 (die "DSGVO").
1. Verantwortliche
Die Verantwortliche ist die Prysmian S.p.A. - eine nach italienischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in der Via Chiese 6, 20126 Mailand (Italien) (nachfolgend „Prysmian").
Die aktualisierte Liste der Datenverarbeitenden, sowie der verbundenen und assoziierten Unternehmen kann unter der Adresse [email protected] angefordert werden.
Die verantwortlichen Geschäftsführer in Deutschland der Prysmian Kabel und Systeme GmbH (PKS) sind unter der Rubrik Impressum aufgeführt.
2. Umfang dieser Erklärung
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf diese Website und auf keine anderen Websites, die nicht im Eigentum von Prysmian stehen, und über Links erreicht werden.
3. Weiterleitung zu anderen Websites
Die Website enthält Links, die es Ihnen ermglichen, sich mit anderen Websites zu verbinden, die sowohl von anderen Unternehmen der Prysmian Group als auch von Dritten betrieben werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die über und/oder in Verbindung mit den Websites Dritter erfolgen kann.
Daher muss jeder Nutzer, der über die Website auf solche Webseiten und/oder soziale Plattformen zugreift, die entsprechenden Datenschutzrichtlinien sorgfältig lesen, um besser zu verstehen, wie seine personenbezogenen Daten von den Dritten verarbeitet werden, die als eigenständig Verantwortliche solche Websites bereitstellen und verwalten.
4. Kategorien der erhobenen personenbezogenen Daten
(A) Verkehrsdaten
Die Computersysteme und Softwareverfahren, die für den Betrieb dieser Website verwendet werden, müssen während ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten erfassen, deren Übermittlung durch die Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen implizit ist.
Zu dieser Kategorie von Daten gehören: IP-Adressen, Browsertyp, Betriebssystem, Domain-Name und Website-Adressen, von denen aus Sie sich ein- oder ausgeloggt haben, Informationen über die vom Nutzer auf der Website besuchten Seiten, die Zugriffszeit, die Verweildauer des Nutzers auf einer einzelnen Seite, die interne Pfadanalyse und andere Parameter bezüglich des Betriebssystems und der Computerumgebung des Nutzers.
Diese technischen/IT-Daten werden nur in aggregierter und nicht unmittelbar identifizierbarer Form gesammelt und verwendet und können zur Feststellung der Haftung bei hypothetischen Straftaten innerhalb oder gegen die Website oder auf Anfrage der zuständigen Behörden verwendet werden.
(B) Persönliche Daten, die direkt vom Nutzer bereitgestellt werden
In einigen wenigen Bereichen der Website (z.B. Newsletter-Abonnement) werden nur die personenbezogenen Daten erfasst, die der Nutzer dem Unternehmen zur Verfügung stellen möchte. Es versteht sich von selbst, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche in diesem Fall die vom Nutzer bereitgestellten Daten erfassen muss, um die erhaltenen Anfragen zu erfüllen. Wenn der Nutzer es also vorzieht, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche seine personenbezogenen Daten nicht erfasst, wird er gebeten, keine Anfrage zu stellen.
In jedem Fall steht es den Nutzern immer frei, nachdem sie diese Richtlinie gelesen haben, um im Detail zu verstehen, wie und zu welchen Zwecken ihre personenbezogenen Daten von der Gesellschaft verarbeitet werden, ihre eigenen Daten durch Ausfüllen der spezifischen Formulare auf der Website mitzuteilen.
5. Zweck der Verarbeitung
Die Website wurde mit dem Hauptziel konzipiert, Informationen - und damit ein interaktives Fenster - über die Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen der zur Prysmian Group gehörenden Unternehmen zu bieten. Aus diesem Grund ist es in den meisten Fällen nicht erforderlich, die persönlichen Daten des Nutzers zu erfassen.
In jedem Fall ist die Website gemäß den Grundsätzen der DSGVO darauf ausgerichtet, die Erfassung personenbezogener Daten auf ein Minimum zu beschränken und die Verarbeitung solcher Daten in allen Fällen auszuschließen, in denen die hier beschriebenen Zwecke mit anderen Mitteln und/oder anonymen Daten erreicht werden können.
Ihre persönlichen Daten werden von der Gesellschaft ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet:
- um eine angemessene Navigation auf der Website zu ermöglichen;
- den Nutzern zu ermöglichen, die Aktivitäten, Dienstleistungen und Produkte, die das Unternehmen anbietet, besser zu erkunden und mehr Informationen zu erhalten;
- die Beantwortung und Erfüllung der Anfragen der Nutzer;
- um den Einstellungsprozess durchzuführen und die über die Website übermittelten Lebensläufe zu sammeln;
- Erfüllung von Verpflichtungen, die von den geltenden Gesetzen und/oder von Anfragen oder Anordnungen der zuständigen Behörden vorgesehen sind;
- die Zusendung von Werbenewslettern über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.
Sollten die Daten in Zukunft auch zu anderen als den oben beschriebenen Zwecken erhoben werden, ist das Unternehmen verpflichtet, einerseits den Nutzer angemessen über diese neuen Zwecke zu informieren, um Transparenz und die Sensibilisierung des Nutzers zu ermöglichen, und andererseits sicherzustellen, dass eine gültige Rechtsgrundlage (z. B. die Zustimmung des Nutzers) vorhanden ist, um die entsprechende Verarbeitung vorzunehmen.
6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Nutzer ist - sofern nicht anders angegeben - freiwillig, aber es muss darauf hingewiesen werden, dass es im Falle einer Weigerung, dem Unternehmen einige Daten zur Verfügung zu stellen, unmöglich sein könnte, die Anfrage des Nutzers zu erfüllen oder bestimmte spezifische Dienstleistungen (wie den Newsletter) bereitzustellen.
Für die o.g. aufgeführten Verarbeitungen ist keine Einwilligung des Nutzers erforderlich, da sie auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen, nämlich der Notwendigkeit, die vom Nutzer direkt angeforderten Dienstleistungen zu erbringen und bereitzustellen, und der Notwendigkeit, die Einhaltung einer für den für die Verarbeitung Verantwortlichen geltenden rechtlichen Verpflichtung zu gewährleisten.
Im Gegenteil, obwohl die Versendung von Werbenewslettern die Registrierung des Nutzers voraussetzt, ist das Unternehmen nicht in der Lage, diese Art von Kommunikation ohne die vorherige ausdrückliche Zustimmung des Nutzers zu versenden.
7. Methoden der Verarbeitung und Datensicherheit
Die personenbezogenen Daten werden auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben für die oben genannten Zwecke und in Übereinstimmung mit den in den geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Grundprinzipien erhoben und verarbeitet.
Die Verarbeitungen können sowohl manuell als auch elektronisch oder mit Hilfe von Informatikmitteln erfolgen, wobei stets technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verringerung des Risikos der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, des Verlusts, der Veränderung, der unbefugten Weitergabe oder des unbefugten Zugriffs auf die personenbezogenen Daten oder ganz allgemein einer Verarbeitung, die nicht mit dem Zweck der Erhebung übereinstimmt.
Die Verarbeitung wird unter der Autorität des für die Verarbeitung Verantwortlichen nur von denjenigen Personen durchgeführt, die ordnungsgemäß ermächtigt wurden, auf die Daten zuzugreifen und sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Unternehmens und den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften zu verarbeiten.
8. Mitteilungen an Dritte
Die über die Website gesammelten personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder übermittelt, es sei denn, der Nutzer hat seine ausdrückliche Zustimmung erteilt.
Sollten die Daten von der Gesellschaft an dritte Lieferanten oder Partner (wie Dienstleister, Postzusteller, Hosting-Provider, IT-Unternehmen, Kommunikationsagenturen) weitergegeben werden, damit diese spezifische Dienstleistungen erbringen können, die mit den oben genannten Zwecken verbunden oder für diese notwendig sind, obliegt es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, diese Dritten aufgrund ihrer Kapazität, Erfahrung und Zuverlässigkeit als Datenverarbeiter zu benennen und ihnen spezifische Anweisungen zur Sicherheit der Daten zu erteilen. Die aktualisierte Liste der ernannten Datenverarbeiter kann jederzeit durch eine schriftliche Anfrage an das Unternehmen, wie unten angegeben, eingesehen werden.
Es versteht sich von selbst, dass die personenbezogenen Daten der Nutzer an Dritte, wie z. B. öffentliche oder gerichtliche Behörden, weitergegeben werden müssen, um verbindlichen Anordnungen und Aufforderungen sowie den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen.
Wir informieren Sie darüber, dass auf der Website das Facebook- und Linkedin-Pixel-Cookie installiert ist, das es der Prysmian Group ermöglicht, die Konversionen zu überwachen, die auf ihrer Website infolge der von ihr auf den sozialen Medien Facebook und Linkedin geschalteten Anzeigen stattfinden.
9. Datenaufbewahrung
Die von der Website gesammelten personenbezogenen Daten werden in einem Format aufbewahrt, das die Identifizierung des Nutzers ermöglicht, und zwar nur so lange, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die die Daten ursprünglich gesammelt wurden, erforderlich ist, und in jedem Fall innerhalb der von den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgesehenen Fristen sowie zur Durchsetzung oder zum Schutz der Rechte des für die Verarbeitung Verantwortlichen (in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgesehenen Aufbewahrungsfristen und Verjährungsfristen), sofern erforderlich.
Die Daten werden gelöscht oder anonymisiert, wenn sie gemäß den obigen Bestimmungen nicht mehr erforderlich sind.
10. Cookies (Querverweis)
Ausführlichere Informationen über die Installation und Verwendung von Cookies durch diese Website finden Sie in der entsprechenden Cookie-Richtlinie https://de-stage.prysmian.com/cookie-policy .
11. Übermittlung von Daten ins Ausland
In Anbetracht des internationalen Charakters der Geschäftstätigkeit des Controllers werden die Daten ins Ausland übertragen und dort verarbeitet, und zwar ausschließlich zu den oben beschriebenen Zwecken, und zwar durch die zur Prysmian Group gehörenden Unternehmen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebiets der Europäischen Union niedergelassen sind.
In allen Fällen, in denen die Daten in Nicht-EU-Länder übermittelt werden, unterliegt die betreffende Übermittlung besonderen Datenschutzgarantien, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind, z. B. durch die Annahme von Standard-Musterklauseln, wie sie von der Europäischen Kommission genehmigt wurden, oder durch andere gleichwertige Garantien.
12. Rechte der betroffenen Personen
Der Nutzer kann jederzeit seine Rechte ausüben, darunter:
- Zugang zu seinen personenbezogenen Daten zu erhalten, Nachweise über die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten Zwecke, die betroffenen Datenkategorien, die Empfänger, an die sie weitergegeben werden können, die geltende Aufbewahrungsfrist, das Vorhandensein automatisierter Entscheidungsprozesse zu erhalten;
- unrichtige personenbezogene Daten, die ihn betreffen, unverzüglich berichtigen zu lassen;
- die Löschung seiner Daten in den gesetzlich vorgesehenen Fällen zu verlangen;
- die Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken, sofern dies möglich ist;
- die Übertragbarkeit der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zur Verfügung gestellten Daten zu verlangen, d.h. sie in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, auch für die Übermittlung dieser Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen, ohne dass das Unternehmen sie daran hindert, in allen Fällen, in denen das geltende Recht dies vorschreibt;
- eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (in Italien: Autorità Garante per la protezione dei dati personali) einzureichen.
Um diese Rechte auszuüben oder um weitere Informationen und/oder Klarstellungen zu erhalten, schreiben Sie bitte an [email protected].
13. Inhaber der Datenverarbeitung
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist Prysmian S.p.A. - ein nach italienischem Recht ordnungsgemäß gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Via Chiese 6 - 20126 Mailand (Italien).
Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen kann schriftlich unter [email protected] kontaktiert werden.
14. Aktualisierung der Politik
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat das Recht, die vorliegende Datenschutzpolitik im Laufe der Zeit zu ändern und/oder zu ergänzen, um neuen gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und/oder neue Dienstleistungen aufzunehmen. Aus diesem Grund wird jeder Nutzer aufgefordert, diese Seite regelmäßig zu besuchen.
Unten ist das Datum angegeben, an dem die letzte Version dieser Richtlinie hochgeladen wurde.
Letzte Aktualisierung: 09/03/2022